ルネサス
sns_loc 概要 CPUロック状態の参照 C言語形式 BOOL sns_loc ( void ); パラメータ なし 機能 本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(CPUロック状態,CPUロック解除状態)を獲得します。 なお,本サービス・コールの発行により獲得したシステム状態種別については,戻り値として返します。 戻り値 マクロ 数値 意味 TRUE 1 正常終了(CPUロック状態) FALSE 0 正常終了(CPUロック解除状態)
BOOL sns_loc ( void );