absf.d


浮動小数点絶対値(倍精度)をとります。(Floating-point Absolute Value (Double))

[指定形式]

-

absf.d reg1, reg2

[機能]

汎用レジスタreg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容の絶対値をとり,汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアに格納します。

[詳細説明]

-

アセンブラでは,機械語命令のabsf.d命令が1つ生成されます。