符号なし整数形式への変換(倍精度)を行います。(Floating-point Convert Double to Unsigned-Long (Double))
汎用レジスタreg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容を現在の丸めモードに従って算術的に符号のない64ビットの整数形式に変換し,汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアに格納します。
ソース・オペランドが無限大か非数か負数の場合,または丸めた結果が264−1〜0の範囲外の場合は,IEEE754の無効演算例外を検出します。
無効演算例外の発生が許可されていない場合は,例外を発生せず,無効演算としてとFPSRレジスタの保存ビット(ビット4)がセットされます。ソースの違いにより返す値は次のように異なります。