整数形式への変換(単精度)を行います。(Floating-point Convert Double to Long, round toward negative (Single))
汎用レジスタreg1にある単精度浮動小数点形式の内容を算術的に64ビットの整数形式に変換し,汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアに格納します。
現在の丸めモードにかかわりなく,結果を−∞の方向へ丸めます。
ソース・オペランドが無限大か非数の場合,または丸めた結果が263−1〜−263の範囲外の場合は,IEEE754の無効演算例外を検出します。
無効演算例外の発生が許可されていない場合は,例外を発生せず,無効演算としてとFPSRレジスタの保存ビット(ビット4)がセットされます。ソースの違いにより返す値は次のように異なります。