ルネサス
negf.d
浮動小数点符号反転(倍精度)を行います。(Floating-point Negate (Double))
[指定形式]
-
negf.d reg1, reg2
[機能]
汎用レジスタreg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容の符号を反転し,汎用レジスタreg2に格納します。
[詳細説明]
アセンブラでは,機械語命令のnegf.d命令が1つ生成されます。