浮動小数点形式への変換(倍精度)を行います。(Floating-point Convert Unsigned-Word to Double (Double))
[指定形式]
[機能]
汎用レジスタreg1にある符号のない32ビットの整数形式の内容を現在の丸めモードに従って算術的に倍精度浮動小数点形式に変換し,汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアに格納します。
この変換演算は,精度落ちなく正確に実行されます。
[詳細説明]
- | アセンブラでは,機械語命令のcvtf.uwd命令が1つ生成されます。 |