ルネサス
-NODEBug
デバッグ情報を出力しません。
[指定形式]
-
省略時解釈
出力ファイル中にデバッグ情報を出力します(-debugオプションの指定と同じです)。
[詳細説明]
[使用例]
>rlink a.obj b.obj -nodebug -output=c.abs
[備考]
本オプションは,-form={object|library|hexadecimal|stype|binary},-stripオプション,または-extractオプションを指定した場合は無効となります。