-BYte_count


データ・レコードのバイト数の最大値を指定します。

[指定形式]

-BYte_count=num

 

-

省略時解釈

バイト数の最大値をFFとして,インテル拡張ヘキサ・ファイルを生成します。

[詳細説明]

-

インテル拡張ヘキサ・ファイルを生成する際に,データ・レコードのバイト数の最大値numを指定します。

-

numには,1バイトの16進数(01〜FF)を指定します。

[使用例]

-

データ・レコードのバイト数の最大値として10を指定します。

>rlink a.obj b.obj -form=hexadecimal -byte_count=10

[備考]

-

本オプションは,出力ファイルがインテル拡張ヘキサ・ファイルでない場合(-form=hexadecimalオプション未指定時)は無効となります。