ルネサス
-VFINFO
変数/関数情報ファイルを出力します。
[指定形式]
-VFINFO[=file]
-
省略時解釈
変数/関数情報ファイルを出力しません。
[詳細説明]
fileには,変数/関数情報ファイル名を指定してください。
ファイル名を省略した場合は,変数/関数情報ファイルとしてvfinfo.hを出力します。
ファイル名に拡張子がない場合,”.h”を拡張子とします。
[使用例]
変数/関数情報ファイルをfile.hに出力します。
>rlink a.obj b.obj -vfinfo=file.h
[備考]
本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,-stripオプション,または-extractオプションを指定した場合は無効となります。
-deviceオプションを指定していない場合,本オプションは無効となります。
セクションの配置アドレスが使用可能なアドレス範囲を超える場合,変数/関数情報ファイルには,配置可能な領域内に配置できたシンボル情報とセクション情報のみを出力します。【V1.04以降】