mulh


符号付き乗算(ハーフワード)を行います。(Multiply Half-word)

[指定形式]

-

mulh reg1, reg2

-

mulh imm, reg2

 

immに指定可能なものを以下に示します。

-

16ビット幅までの値を持つ絶対値式

-

相対値式

アセンブラでは,16ビットを越えるかどうかチェックは行われません。生成された機械語命令mulh命令では,下位16ビットを用いて演算が行われます。

[機能]

-

“mulh reg1, reg2”の形式

第1オペランドに指定したレジスタの下位ハーフワード・データの値と,第2オペランドに指定したレジスタの下位ハーフワード・データの値を,符号付きの値として乗算し,結果を第2オペランドに指定したレジスタに格納します。

-

“mulh imm, reg2”の形式

第1オペランドに指定した絶対値式,または相対値式の下位ハーフワード・データの値と,第2オペランドに指定したレジスタの下位ハーフワード・データの値を,符号付きの値として乗算し,結果を第2オペランドに指定したレジスタに格納します。

[詳細説明]

-

“mulh reg1, reg2”の形式の命令に対し,アセンブラでは,機械語命令のmulh命令が1つ生成されます。

-

“mulh imm, reg2”の形式でimmに次のものを指定した場合,アセンブラでは,機械語命令のmulh命令が1つ生成されます。

(a)

-16〜+15の範囲の絶対値式

mulh    imm5, reg
mulh    imm5, reg

機械語命令のmulh命令は,第1オペランドにレジスタ,または-16〜+15(0xFFFFFFF0〜0xF)の範囲のイミーディエトをとります。

 

-

“mulh imm, reg2”の形式でimmに次のものを指定した場合,アセンブラでは,命令展開が行われ,1つ,または複数個の機械語命令が生成されます。

(a)

-16〜+15の範囲を越え,-32768〜+32767の範囲の絶対値式

mulh    imm16, reg
mulhi   imm16, reg, reg

(b)

-32768〜+32767の範囲を越える絶対値式

immの値の下位16ビットがすべて0の場合

mulh    imm, reg
movhi   HIGHW(imm), r0, r1
mulh    r1, reg

 

上記以外の場合

mulh    imm, reg
mov     imm, r1
mulh    r1, reg

(c)

!label,または%labelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式

mulh    !label, reg
mulhi   !label, reg, reg
mulh    %label, reg
mulhi   %label, reg, reg
mulh    $label, reg
mulhi   $label, reg, reg

(d)

#label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持たないラベルの$labelを持つ相対値式

mulh    #label, reg
mov     #label, r1
mulh    r1, reg
mulh    label, reg
mov     label, r1
mulh    r1, reg
mulh    $label, reg
mov     $label, r1
mulh    r1, reg

[フラグ]

CY

OV

S

Z

SAT

[注意事項]

-

第2オペランドにr0を指定すると,次のメッセージが出力され,アセンブルが中止されます。

E0550240 : RH850コア指定時には,デスティネーション・オペランドにr0を指定することはできません。