mul


符号付き乗算(ワード)を行います。(Multiply Word)

[指定形式]

-

mul reg1, reg2, reg3

-

mul imm, reg2, reg3

 

immに指定可能なものを以下に示します。

-

32ビット幅までの値を持つ絶対値式

-

相対値式

[機能]

-

“mul reg1, reg2, reg3”の形式

第1オペランドに指定したレジスタ値と,第2オペランドに指定したレジスタ値を,符号付きの値として乗算し,結果の下位32ビットを第2オペランドに指定したレジスタに,上位32ビットを第3オペランドに指定したレジスタに格納します。第2オペランドと第3オペランドが同じレジスタの場合,レジスタには乗算結果の上位32ビットを格納します。

-

“mul imm, reg2, reg3”の形式

第1オペランドに指定した絶対値式,または相対値式の値と,第2オペランドに指定したレジスタの値を,符号付きの値として乗算し,結果の下位32ビットを第2オペランドに指定したレジスタに,上位32ビットを第3オペランドに指定したレジスタに格納します。第2オペランドと第3オペランドが同じレジスタの場合,レジスタには乗算結果の上位32ビットを格納します。

[詳細説明]

-

“mul reg1, reg2, reg3”の形式の命令に対し,アセンブラでは,機械語命令のmul命令が1つ生成されます。

-

“mul imm, reg2, reg3”の形式でimmに-256 〜 +255の範囲の絶対値式を指定した場合,アセンブラでは,機械語命令のmul命令が1つ生成されます。

mul     imm9, reg2, reg3
mul     imm9, reg2, reg3

-

“mul reg1, reg2, reg3”の形式でimmに次のものを指定した場合,アセンブラでは命令展開が行われ,複数個の機械語命令が生成されます。

(a)

-256〜+255の範囲を越え,-32768〜+32767の範囲の絶対値式

mul     imm16, reg2, reg3
movea   imm16, r0, r1
mul     r1, reg2, reg3

(b)

-32768〜+32767の範囲を越える絶対値式

immの値の下位16ビットがすべて0の場合

mul     imm, reg2, reg3
movhi   HIGHW(imm), r0, r1
mul     r1, reg2, reg3

 

上記以外の場合

mul     imm, reg2, reg3
mov     imm, r1
mul     r1, reg2, reg3

(c)

!label,または%labelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式

mul     !label, reg2, reg3
movea   !label, r0, r1
mul     r1, reg2, reg3
mul     %label, reg2, reg3
movea   %label, r0, r1
mul     r1, reg2, reg3
mul     $label, reg2, reg3
movea   $label, r0, r1
mul     r1, reg2, reg3

(d)

#label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持たないラベルの$labelを持つ相対値式

mul     #label, reg2, reg3
mov     #label, r1
mul     r1, reg2, reg3
mul     label, reg2, reg3
mov     label, r1
mul     r1, reg2, reg3
mul     $label, reg2, reg3
mov     $label, r1
mul     r1, reg2, reg3

[フラグ]

CY

OV

S

Z

SAT