mov


データの転送を行います。(Move)

[指定形式]

-

mov reg1, reg2

-

mov imm, reg2

 

immに指定可能なものを以下に示します。

-

32ビット幅までの値を持つ絶対値式

-

相対値式

[機能]

-

“mov reg1, reg2”の形式

第1オペランドに指定したレジスタ値を,第2オペランドに指定したレジスタに格納します。

-

“mov imm, reg2”の形式

第1オペランドに指定した絶対値式,または相対値式の値を,第2オペランドに指定したレジスタに格納します。

[詳細説明]

-

“mov reg1, reg2”の形式の命令に対し,アセンブラでは,機械語命令のmov命令が1つ生成されます。

-

“mov imm, reg2” の形式でreg2にr0を指定した場合,アセンブラでは,機械語命令の48 ビット長のmov 命令が1 つ生成されます。

(a)

reg2がr0

mov     imm, r0
mov     imm, r0

-

“mov imm, reg2”の形式でreg2にr0以外を指定し,immに次のものを指定した場合,アセンブラでは,機械語命令の16ビット長のmov命令が1つ生成されます。

(a)

-16〜+15の範囲の絶対値式

mov     imm5, reg
mov     imm5, reg

機械語命令の16ビット長のmov命令は,第1オペランドにレジスタ,または-16〜+15(0xFFFFFFF0〜0xF)の範囲のイミーディエトをとります。

 

-

“mov imm, reg2”の形式でreg2にr2以外を指定し,immに次のものを指定した場合,アセンブラでは,命令展開が行われ,1個の機械語命令が生成されます。

(a)

-16〜+15の範囲を越え-32768〜+32767の範囲の絶対値式

mov     imm16, reg
movea   imm16, r0, reg

(b)

-32768〜+32767の範囲を越える絶対値式

immの値の下位16ビットがすべて0の場合

mov     imm, reg
movhi   HIGHW(imm), r0, reg

上記以外の場合

mov     imm, reg
mov     imm, reg

16ビット長のmov命令を,48ビット長のmov命令に置き換えます。

(c)

!label,または%labelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式

mov     !label, reg
movea   !label, r0, reg
mov     %label, reg
movea   %label, r0, reg
mov     $label, reg
movea   $label, r0, reg

(d)

#label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持たないラベルの$labelを持つ相対値式

mov     #label, reg
mov     #label, reg
mov     label, reg
mov     label, reg
mov     $label, reg
mov     $label, reg

16ビット長のmov命令を,48ビット長のmov命令に置き換えます。

[フラグ]

CY

OV

S

Z

SAT

[注意事項]

-

$NOMACRO疑似命令で命令展開を抑止した場合は,immが-16〜+15の範囲の絶対値式である場合を除いて,48ビット長のmov命令に置き換えます。