スタック情報(debugger.Where関数の戻り値)を保持します。
[型]
class StackInfo:
Number = None
AddressInfoText = None
|
[変数]
|
|
Number
|
スタック番号が格納されます。
|
AddressInfoText
|
スタックのアドレス情報が文字列で格納されます。
|
[詳細説明]
[使用例]
>>>info = debugger.Where()
1: test2.c#
2: test1.c#main#41
>>>print info[0].Number
1
>>>print info[0].AddressInfoText
test2.c#
>>>info = debugger.Where
1: test2.c#
--- Information below might be inaccurate.
2: test1.c#main#41
>>>print a[1].Number
None
>>>print a[1].AddressInfoText
--- Information below might be inaccurate.
>>>
|