スタックのバック・トレースを表示します。
[指定形式]
[引数]
なし
[戻り値]
バック・トレースのリスト(詳細はStackInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
注意 | 「--- Information below might be inaccurate.」を表示した場合,それ以降の表示は信用できない可能性があります。【RL78】【78K0R】 |
[使用例]
>>>debugger.Where()
1: test2.c#sub2#13
--- Information below might be inaccurate.
2:func.c#func#34
>>>
|