XRunBreak情報(debugger.XRunBreak.Refer,debugger.Interrupt.ReferTimer関数の戻り値)を保持します。
[型]
class XRunBreakInfo:
Value = 0
TimeType = Timetype.Min
IsPeriodic = True
|
[変数]
|
|
Value
|
イベントの発生間隔値が格納されます。
|
ATimeType
|
発生間隔値の単位が格納されます。
|
|
|
TimeType.Min
|
分単位
|
TimeType.S
|
秒単位
|
TimeType.Ms
|
ミリ秒単位
|
TimeType.Us
|
マイクロ秒単位
|
TimeType.Ns
|
ナノ秒単位
|
IsPeriodic
|
指定時間毎にコールバックされるかどうかが格納されます。
|
[詳細説明]
[使用例]
>>>debugger.XRunBreak.Set(10, TimeType.S, True)
>>>info = debugger.XRunBreak.Refer()
10Second Periodic
>>>print info.Value
10
>>>print info.TimeType
S
>>>print info.IsPeriodic
True
>>>
|