ルネサス
debugger.XRunBreak.Refer
XRunBreakの設定情報を表示します。【V850 シミュレータ】【RH850 シミュレータ】
[指定形式]
debugger.XRunBreak.Refer()
[引数]
なし
[戻り値]
周期時間の数値と周期情報(TimeType)のリスト(詳細はXRunBreakInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
-
設定されているXRunBreakの周期情報(周期時間[Periodic])を表示します。
XRunBreakの設定が存在しない場合は,“None”を表示します。
[使用例]
>>>debugger.XRunBreak.Refer()
None
>>>debugger.XRunBreak.Set(1, TimeType.S, True)
True
1Second Periodic