Everything

コンパレータCCMPC

以下に、コード生成ツールがコンパレータC用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.36      コンパレータC API 関数

API 関数名

機能概要

R_CMPC_Create

コンパレータCを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CMPC_Create_UserInit

コンパレータCに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_cmpc_cmpcn_interrupt

コンパレータ Cn 割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_CMPCn_Start

アナログ入力電圧の比較を開始します。

R_CMPCn_Stop

アナログ入力電圧の比較を終了します。

 

 

More:

R_CMPC_Create

R_CMPC_Create_UserInit

r_cmpc_cmpcn_interrupt

R_CMPCn_Start

R_CMPCn_Stop

使用例