Everything

LCDコントローラ / ドライバ(LCD

以下に、コード生成ツールが LCD コントローラ / ドライバ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.37      LCD コントローラ / ドライバ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_LCD_Create

LCD コントローラ / ドライバを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_LCD_Create_UserInit

LCD コントローラ / ドライバに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_LCD_Start

LCD コントローラ / ドライバを表示オン状態にします。

R_LCD_Stop

LCD コントローラ / ドライバを表示オフ状態にします。

R_LCD_Voltage_On

内部昇圧回路 , および容量分割回路を動作可能状態にします。

R_LCD_Voltage_Off

内部昇圧回路 , および容量分割回路を動作停止状態にします。

 

 

More:

R_LCD_Create

R_LCD_Create_UserInit

R_LCD_Start

R_LCD_Stop

R_LCD_Voltage_On

R_LCD_Voltage_Off