Everything

データ・トランスファ・コントローラ(DTC

以下に、コード生成ツールがデータ・トランスファ・コントローラ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.9        データ・トランスファ・コントローラ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_DTC_Create

データ・トランスファ・コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DTC_Create_UserInit

データ・トランスファ・コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_DTCm_Start

データ・トランスファ・コントローラの起動を許可します。

R_DTCm_Stop

データ・トランスファ・コントローラの起動を禁止します。

 

 

More:

R_DTC_Create

R_DTC_Create_UserInit

R_DTCm_Start

R_DTCm_Stop

使用例