Everything

データ演算回路(DOC

以下に、コード生成ツールがデータ演算回路用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.34      データ演算回路用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_DOC_Create

データ演算回路を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DOC_Create_UserInit

データ演算回路に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_doc_dopcf_interrupt

データ演算回路割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_DOC_SetMode

動作モード、およびデータ演算を行うデータの初期値を設定します。

R_DOC_WriteData

データ演算を行う値(比較/加算/減算する値)を設定します。

R_DOC_GetResult

演算結果を獲得します。

R_DOC_ClearFlag

データ演算回路フラグをクリアします。

 

 

More:

R_DOC_Create

R_DOC_Create_UserInit

r_doc_dopcf_interrupt

R_DOC_SetMode

R_DOC_WriteData

R_DOC_GetResult

R_DOC_ClearFlag

使用例