ストリーム入出力用ファイルからワイド文字列を入力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
wchar_t *fgetws(wchar_t *restrict s, long n, FILE *fp);
[引数]
s ワイド文字列を入力する記憶域へのポインタ
n ワイド文字列を入力する記憶域のバイト数
fp ファイルポインタ
[戻り値]
正常:ファイルの終了の時:NULL
ファイルの終了でない時:s
異常:NULL
[備考]
fgetws関数はfgets関数をワイド文字列が入力できるように対応した関数です。