Everything

wmemcmp


指定された2つの記憶域の内容を比較します。

[指定形式]

#include <wchar.h>

long wmemcmp(const wchar_t * s1, const wchar_t * s2, size_t n);

[引数]

s1 比較される記憶域へのポインタ

s2 比較する記憶域へのポインタ

n 比較する記憶域の文字数

[戻り値]

s1で指された記憶域>s2で指された記憶域の時:正の値

s1で指された記憶域==s2で指された記憶域の時:0

s1で指された記憶域<s2で指された記憶域の時:負の値

[備考]

wmemcmp関数はmemcmp関数のワイド文字対応版です。