ストリーム入出力用ファイルへ1つのワイド文字を出力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
wint_t putwc(wchar_t c, FILE *fp);
[引数]
c 出力するワイド文字
fp ファイルポインタ
[戻り値]
正常:出力したワイド文字
異常:WEOF
[備考]
書き出しエラーが発生した時は、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。
putwc関数はfputwcと等価ですが、マクロとして実装されているため、fpを2回以上評価することがあります。したがって、fpは副作用を伴わない式にしてください。