putwchar
標準出力ファイル(stdout)へ1つのワイド文字を出力します。
[指定形式]
#include <wchar.h>
wint_t putwchar(wchar_t c);
[引数]
c 出力するワイド文字
[戻り値]
正常:出力したワイド文字
異常:WEOF
[備考]
書き出しエラーが発生した時は、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。
putwchar関数はputchar関数のワイド文字対応版です。