指定された2つの文字列の内容を比較します。
[指定形式]
#include <wchar.h>
long wcscmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);
[引数]
s1 比較される文字列へのポインタ
s2 比較する文字列へのポインタ
[戻り値]
s1で指された文字列>s2で指された文字列の時:正の値
s1で指された文字列==s2で指された文字列の時:0
s1で指された文字列<s2で指された文字列の時:負の値
[備考]
wcscmp関数はstrcmp関数のワイド文字対応版です。