Everything

wcstok


指定した文字列をいくつかの字句に切り分けます。

[指定形式]

#include <wchar.h>

wchar_t* wcstok(wchar_t * restrict s1, const wchar_t * restrict s2, wchar_t ** restrict ptr);

[引数]

s1 いくつかの字句に切り分ける文字列へのポインタ

s2 文字列を切り分けるための文字からなる文字列へのポインタ

ptr 次の関数呼び出し時に検索を始める文字列へのポインタ

[戻り値]

字句に切り分けられた時:切り分けた字句の先頭へのポインタ

字句に切り分けられなかった時:NULL

[備考]

wcstok関数はstrtok関数のワイド文字対応版です。

同じ文字列に対して2回目以降の検索をする場合はs1にNULLを設定し、ptrには

前回の同文字列に対する関数呼び出しで取得した値を設定してください。