debugger.Timer.Disable
条件タイマを無効にします。
[指定形式]
debugger.Timer.Disable(timerNumber = "")
[引数]
引数
説明
timerNumber
無効にするタイマ・イベント番号を指定します。
[戻り値]
タイマの無効に成功した場合 : True
タイマの無効に失敗した場合 : False
[詳細説明]
-
timerNumberで指定したタイマ・イベント番号のタイマを無効にします。
timerNumberを指定しない場合は,すべてのタイマ・イベント番号のタイマを無効にします。
[使用例]
>>>debugger.Timer.Disable(1)
True
>>>