Everything

debugger.Map.Information


マップ情報を表示します。

[指定形式]

debugger.Map.Information()

[引数]

なし

[戻り値]

マップ情報のリスト(詳細はMapInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

マップ情報を,以下の形式で表示します。

番号: 開始アドレス 終了アドレス アクセス・サイズ メモリ種別

[使用例]

>>>debugger.Map.Information()
1: 0x00000000 0x0005FFFF 32 (内蔵ROM領域)
2: 0x00060000 0x03FF6FFF 8 (ノン・マップ領域)
3: 0x03FF7000 0x03FFEFFF 32 (内蔵RAM領域)
4: 0x03FFF000 0x03FFFFFF 8 (SFR)
>>>