Everything

debugger.Timer.Enable


条件タイマを有効にします。

[指定形式]

debugger.Timer.Ensable(timerNumber = "")

[引数]

引数

説明

timerNumber

有効にするタイマ・イベント番号を指定します。

[戻り値]

タイマの有効に成功した場合 : True

タイマの有効に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

traceNumberで指定したタイマ・イベント番号のタイマを有効にします。

-

traceNumberを指定しない場合は,すべてのタイマ・イベント番号のタイマを有効にします。

[使用例]

>>>debugger.Timer.Enable(1)
True
>>>