Everything

debugger.DebugTool.RestoreState


デバッグ・ツールの状態を,保存したファイルの内容に復帰します。

[指定形式]

debugger.DebugTool.RestoreState(fileName)

[引数]

引数

説明

fileName

デバッグ・ツールの状態を復帰するファイルをフルパスで指定します。

[戻り値]

ファイルの復帰に成功した場合 : True

ファイルの復帰に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

デバッグ・ツールの状態を保存したファイルの内容に復帰します。
復帰可能なデバッグ・ツールの状態は,debugger.DebugTool.SaveState関数で保存したファイルのみです。

[使用例]

>>>debugger.DebugTool.SaveState("C:/test/debugtoolstate.log")
True
>>>debugger.DebugTool.RestoreState("C:/test/debugtoolstate.log")
True
>>>