Everything

debugger.Timer.Set


条件タイマを設定します。

[指定形式]

debugger.Timer.Set(TimerCondition)

[引数]

引数

説明

TimerCondition

条件タイマの条件を指定します。

条件タイマの作成については,TimerConditionクラスを参照してください。

[戻り値]

設定したタイマ・イベント番号(数値)

[詳細説明]

-

TimerConditionで指定されている内容に従って,条件タイマを設定します。

-

設定した条件タイマは,以下の名前で登録されます。
数字は4桁の10進数です。

Pythonタイマ 数字

[使用例]

>>>tc = TimerCondition()
>>>tc.StartAddress = "main"
>>>tc.EndAddress = "chData"
>>>tc.EndData = 0x20
>>>tc.EndTimerType = TimerType.Write
>>>ts_number = debugger.Timer.Set(tc)
1
>>>print ts_number
1