debugger.DebugTool.GetType
デバッグ・ツールの情報を表示します。
[指定形式]
debugger.DebugTool.GetType()
[引数]
なし
[戻り値]
デバッグ・ツールの種類の定数
説明
Simulator
シミュレータ
Minicube
MINICUBE
Minicube2
MINICUBE2(シリアル接続)
Minicube2Jtag
MINICUBE2(JTAG接続)
Iecube
IECUBE
Iecube2
IECUBE2
E1Jtag
E1(JTAG接続)
E1Serial
E1(シリアル接続)
E1Lpd
E1(LPD接続)
E2
E2エミュレータ
E2Lite
E2エミュレータ Lite
E20Jtag
E20(JTAG接続)
E20Serial
E20(シリアル接続)
E20Lpd
E20(LPD接続)
IE850A
ComPort
COM Port
[詳細説明]
-
[使用例]
>>>debugType = debugger.DebugTool.GetType()
>>>if debugType != DebugTool.Simulator:
... debugger.DebugTool.Change(DebugTool.Simulator)
...
>>>