ストリームからの一行読み込みを行います。
| 
備考 | CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。 | 
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdio.h>
char    *fgets(char *s, int n, FILE *stream);
[戻り値]
sを返します。
エラー・リターンはありません。
[詳細説明]
streamが指す入力ストリームから,最大n - 1文字を入力し,sへ格納します。文字の入力は,改行文字の検出によっても終了します。この場合,改行文字もsへ格納されます。最後に文字列の終結null文字がsへ格納されます。streamに指定できるのは,標準入出力のstdinだけです。