Everything

putc


ストリームへの文字書き込みを行います。(fputcと同じ)

備考

CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

int putc(int c, FILE *stream);

[戻り値]

文字cを返します。

エラー・リターンはありません。

[詳細説明]

streamが指す出力ストリームへ,文字cを出力します。streamに指定できるのは,標準入出力のstdoutとstderrだけです。