Everything

fwrite


ストリームへの書き込みを行います。

備考

CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

[戻り値]

出力した要素数nmembを返します。

エラー・リターンはありません。

[詳細説明]

streamが指す出力ストリームへ,ptrが指す配列から,sizeの大きさの要素をnmemb個出力します。streamに指定できるのは,標準入出力のstdoutとstderrだけです。