ストリームへの文字列出力を行います。
| 
備考 | CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。 | 
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdio.h>
int fputs(const char *s, FILE *stream);
[戻り値]
0を返します。
エラー・リターンはありません。
[詳細説明]
streamが指す出力ストリームへ,文字列sを出力します。文字列の終端null文字は出力しません。streamに指定できるのは,標準入出力のstdoutとstderrだけです。