Everything

gets


標準入力からの文字列読み込みを行います。

備考

CS+が提供するデバッグ機能では,サポートされていません。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

char *gets(char *s);

[戻り値]

sを返します。

エラー・リターンはありません。

[詳細説明]

標準入出力のstdinから,改行文字を検出するまで文字を入力し,sへ格納します。入力した改行文字は捨て,最後に,文字列の終結null文字がsへ格納されます。