Everything

debugger.Disconnect


デバッグ・ツールから切断します。

[指定形式]

debugger.Disconnect()

[引数]

なし

[戻り値]

デバッグ・ツールからの切断に成功した場合 : True

デバッグ・ツールからの切断に失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

デバッグ・ツールから切断します。

[使用例]

>>>debugger.Disconnect()
True
>>>