Everything

debugger.Memory.Copy


メモリをコピーします。

[指定形式]

debugger.Memory.Copy(address1, address2, address3)

[引数]

引数

説明

address1

コピー元の開始アドレスを指定します。

address2

コピー元の終了アドレスを指定します。

address3

コピー先のアドレスを指定します。

[戻り値]

メモリのコピーに成功した場合 :True

メモリのコピーに失敗した場合 :False

[詳細説明]

-

address1からaddress2までの間をaddress3にコピーします。

[使用例]

>>>debugger.Memory.Copy(0x1000, 0x2000, 0x3000)
True
>>>