Everything

debugger.Go


プログラムを継続して実行します。

[指定形式]

debugger.Go(goOption = GoOption.Normal)

[引数]

引数

説明

goOption

オプションを指定します。

指定可能なオプションを以下に示します。

種類

説明

GoOption.IgnoreBreak

ブレークポイントを無視した実行を行います。

GoOption.WaitBreak

プログラムが停止するまで待機します。

GoOption.Normal

ブレークポイントは有効で,プログラムが停止するまで待機しません(デフォルト)。

[戻り値]

なし

[詳細説明]

-

プログラムを継続して実行します。

-

goOptionを指定した場合,指定した内容に従って処理を行います。

[使用例]

>>>debugger.Go()
>>>debugger.Go(GoOption.WaitBreak)
>>>