Everything

debugger.Download.Hex64Kb


64KB以内用形式でヘキサ・ファイルをダウンロードします。

[指定形式]

debugger.Download.Hex64Kb(fileName, offset = 0, append = False, flashErase = False)

[引数]

引数

説明

fileName

ダウンロード・ファイルを指定します。

offset

オフセットを指定します(デフォルト:0)。

append

追加ダウンロードするかどうかを指定します。

True :追加ダウンロードします。

False :上書きダウンロードします(デフォルト)。

flashErase

ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化するかどうかを指定します。

True :ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化します。

False :ダウンロード前にフラッシュ・メモリを初期化しません(デフォルト)。

注意

fileNameoffsetのみを指定することはできません。
fileNameoffsetの両方を指定する場合は,appendも指定するか,appendflashEraseの両方を指定してください。

[戻り値]

ダウンロードに成功した場合 : True

ダウンロードに失敗した場合 : False

[詳細説明]

-

メモリ・バンク使用時に,64KB以内用形式でヘキサ・ファイルをダウンロードします。

[使用例]

>>>debugger.Download.Hex64Kb("C:/test/testModule.hex")
True
>>>