Everything

-sdebug


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>

[指定形式]

-sdebug

 

-

省略時解釈

出力ファイル中にデバッグ情報を出力します。

[詳細説明]

-

<出力ファイル名>.dbgファイルにデバッグ情報を出力します。

-

form=relocate指定時にsdebugオプションを指定したときは、debugオプションと解釈します。

[備考]

-

form={object | library | hexadecimal | stype | binary}、strip、または、extract指定時、本オプションは無効です。