Everything
 

-padding


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>

[指定形式]

-padding

 

[詳細説明]

-

セクションサイズが、セクションのアライメントの倍数となるように、セクション終端にデータを埋め込みます。

-

命令、const変数、および初期値がある変数のセクションのみを対象としてパディングデータを埋め込みます。初期値がない変数のセクションは対象としません。

[例]

-start=P,C/0 -padding

Pセクションのアライメント:4バイト

Pセクションのサイズ:0x06バイト

Cセクションのアライメント:1バイト

Cセクションのサイズ:0x03バイト

の場合、

Pセクションに2バイトのパディングデータを埋め込んで、サイズを0x08バイトにしてリンクする。

-start=P/0,C/7 -padding

Pセクションのアライメント:4バイト

Pセクションのサイズ:0x06バイト

Cセクションのアライメント:1バイト

Cセクションのサイズ:0x03バイト

の場合、

Pセクションに2バイトのパディングデータを埋め込んで、サイズを0x08バイトにしてリンクすると、Cセクションと重複してしまうため、E0562231エラーを出力する。

[備考]

-

生成するパディングデータの値は0x00です。

-

絶対アドレスセクションには、パディングを行いませんので、絶対アドレスセクションはユーザにてサイズを調整してください。