Everything
 

-split_vect 【V3.00.00以降】


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>

[指定形式]

-split_vect

 

[詳細説明]

-

ベクタテーブルセクションをベクタテーブル番号別に分割して生成します。

-

ベクタテーブル番号の空き領域に対しては、ベクタテーブルセクションを生成しません。

[例]

-

ベクタテーブル番号14に対してベクタテーブルセクション“C$VECT14”を生成します。

-vectn=14=__dummy -split_vect

[備考]

-

本オプションは、-vectオプション、-form={object | relocate | library}オプション、-stripオプションまたは-extractオプションを同時に指定した場合、無効になります。