|
debugger.PseudoError.SetGo
|
疑似エラー条件を設定してプログラムを実行します。【RH850】【E1/E2/E2 Lite/E20/Full-spec emulator/IE850A】
[指定形式]
debugger.PseudoError.SetGo(PseudoErrorCondition[], runOption = RunOption.Normal)
|
[引数]
|
|
|
|
PseudoErrorCondition[]
|
疑似エラー条件をリストで指定します。
詳細はPseudoErrorConditionクラスを参照してください。
|
|
runOption
|
プログラムが停止するまで待機するかどうかを指定します。
|
|
|
|
|
RunOption.WaitBreak
|
プログラムが停止するまで待機
|
|
RunOption.Normal
|
プログラムが停止するまで待機しません(デフォルト)。
|
[戻り値]
疑似エラー条件の設定とプログラムの実行に成功した場合 :True
疑似エラー条件の設定とプログラムの実行に失敗した場合 :False
[詳細説明]
- | PseudoErrorCondition[]で指定されている内容に従って,疑似エラー条件を設定してプログラムを実行します。 |
[使用例]
>>>pe = PseudoErrorCondition()
>>>pe.Name = "ECC_DTS_2Bit"
>>>pe1 = PseudoErrorCondition()
>>>pe1.BitName = "ECMPE023"
>>>pe1.BreakAddress = [0x2000, "main]
>>>debugger.PseudoError.SetGo([pe, pe1])
True
>>>
|
注意 | 疑似エラー条件にNameとBitNameの両方を指定した場合は,Nameが優先され,BitNameは無視されます。 |