debugger.PseudoTimer.Information
|
疑似タイマ情報を表示します。【RL78命令シミュレータ】
[指定形式]
debugger.PseudoTimer.Information()
|
[引数]
なし
[戻り値]
疑似タイマ情報のリスト(詳細はPseudoTimerInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | 設定されている疑似タイマの情報を,以下の形式で表示します。 |
疑似タイマ番号 ベクタ・アドレス Priority: 優先順位 Interval Time: インターバル時間{Min|S|Ms|Us|Ns|Clock} {Periodic|Once}
|
[使用例]
>>>pi = debugger.PseudoTimer.Information()
1 0x40 Priority: 3 Interval Time: 1Ms Periodic
3 0x7c Priority: 0 Interval Time: 10Clock Once
>>>print pi[0].Number
1
>>> print pi[1].Number
3
>>> print pi[0].Periodic
True
|