debugger.SaveRegisterBank.Information
|
レジスタ退避バンクの情報を表示します。【RX】
[指定形式]
debugger.SaveRegisterBank.Information(bankNumberList = [])
|
[引数]
|
|
bankNumberList
|
情報を表示する退避レジスタのバンク番号を指定します(デフォルト:指定なし)。
複数指定する場合は,カンマで区切って指定します。
|
[戻り値]
退避レジスタ情報のリスト(詳細はBankedRegisterInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | レジスタ退避バンクの情報を,以下の形式で表示します。 |
- | bankNumberListを指定した場合,指定したバンク番号の情報を表示します。 |
- | bankNumberListを指定しない場合は,すべてのバンクの情報を表示します。 |
[使用例]
>>> srb = debugger.SaveRegisterBank.Information([1, 3])
Save register bank 1
R1 0x00000000
R2 0x00000000
...
ACC0 0x000000000000000000
ACC1 0x000000000000000000
Save register bank 3
R1 0x00000000
R2 0x00000000
...
ACC0 0x000000000000000000
ACC1 0x000000000000000000
--------------
>>> print srb[0].BankNumber
1
>>> print srb[0].RegisterName
R1
>>> print srb[0].Value
0
|