debugger.GetProcessorElementNames
マルチコアのPE名の一覧を表示します。
[指定形式]
debugger.GetProcessorElementNames()
[引数]
なし
[戻り値]
マルチコアのPE名の配列(文字列)
[詳細説明]
-
debugger.ProcessorElementName で設定できるPE名の一覧を表示します。
注意
設定する場合は,デバッグ・ツールと接続されている必要があります。
[使用例]
>>a = debugger.GetProcessorElementNames()
CPU1
CPU2
>>print a
['CPU1', 'CPU2']