Everything

putc


ストリーム入出力用ファイルへ1文字出力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

long putc(long c, FILE *fp);

[引数]

c 出力する文字

fp ファイルポインタ

[戻り値]

正常:出力した文字

異常:EOF

[備考]

書き出しエラーが発生した時は、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。

putc関数は、文字cをファイルポインタfpの示すストリーム入出力ファイルへ出力します。

putc関数は、通常出力した文字cを返しますが、エラー発生の時はEOFを返します。