Everything

putchar


標準出力ファイル(stdout)へ1文字出力します。

[指定形式]

#include <stdio.h>

long putchar(long c);

[引数]

c 出力する文字

[戻り値]

正常:出力した文字

異常:EOF

[備考]

書き出しエラーが発生した時は、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。

putchar関数は、文字cを標準出力ファイル(stdout)へ出力します。putcharマクロは、通常出力した文字cを返しますが、エラー発生の時はEOFを返します。